Carros elétricos e metaverso: entenda como ganharam força entre os investidores mais jovens

Carros elétricos e metaverso: entenda como ganharam força entre os investidores mais jovens

10.05.2022 | 6 minutes read

Dois investimentos que estão movimentando o mercado financeiro mundial são os carros elétricos e as compras no metaverso. Ainda que se tratem de produtos diferentes, oferecem a possibilidade de aplicação financeira, além de atraírem o interesse de diferentes públicos.  

Por esse motivo, é fundamental compreender mais detalhes sobre as razões que tornaram esses itens tão atraentes para os investidores da geração Z (pessoas nascidas entre 1995 e 2010). No artigo a seguir, vamos apontar os fatores que contribuíram para essa mudança de cenário. Continue a leitura. 

 

Qual é o motivo da popularização do carro elétrico? 

Os carros ou veículos elétricos (VE) surgiram com a proposta de ser menos poluentes, mais tecnológicos e não utilizar combustível fóssil (gasolina). Inicialmente, o funcionamento à base de bateria com baixa capacidade de armazenamento e a demora na recarga dificultou a adesão dos consumidores.

Contudo, o aperfeiçoamento do sistema e o uso de energia elétrica colaboraram para que esse tipo de automóvel se popularizasse em pouco tempo. Os números nacionais confirmam a afirmação. A Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) revelou que as vendas dos veículos elétricos tiveram um crescimento de 257% nos últimos dois anos (2020 a 2022). 

Do mesmo modo, as montadoras declararam que pretendem investir US$ 17,6 bilhões nos próximos cinco anos e uma delas anunciou a produção de 20 novos modelos no portfólio. 

 

Qual é a função do metaverso?

Primeiramente, é preciso esclarecer o conceito de metaverso. Em linhas gerais, trata-se de um universo virtual, criado a partir de várias tecnologias, no qual as pessoas poderão interagir umas com as outras por intermédio de avatares. 

Ou seja, será um espaço coletivo e compartilhado no ambiente virtual, oferecendo aos usuários a máxima interatividade. Isso será possível com elementos da realidade virtual e aumentada, internet das coisas, inteligência artificial, blockchain, entre outras tecnologias. 

A proposta atraiu grandes empresas e corporações globais, entre elas o Facebook. Tanto que seu CEO, Mark Zuckerberg, confirmou a mudança do nome da empresa para Meta e investimentos intensivos para proporcionar a melhor experiência imersiva aos consumidores. 

De qualquer modo, o maior interesse do usuário de internet é ter acesso a um mundo virtual no qual poderá realizar diferentes atividades, entre elas: jogos, compras, entretenimento e trabalho. Contudo, não é somente a Meta que está acelerando projetos focados no metaverso. Corporações de diferentes setores econômicos estão produzindo versões próprias da tecnologia, com enfoque nos interesses do público-alvo. 

 

Qual é o perfil do investidor do metaverso e carros elétricos?

Além das novidades em serviços e produtos para investimento, o perfil do investidor está mudando, com destaque para os jovens da geração Z (nascidos entre 1995 e 2010). A consultoria Passfolio divulgou que houve um crescimento de 140% no número desses empreendedores nas ações norte-americanas. 

No Brasil, o cenário também é animador. A Bolsa de Valores Brasileira confirmou que a entrada dos jovens investidores aumentou 47,5% em 2021, enquanto o público da geração Y registrou 20,6% de participação. 

Complementando as informações sobre o atual panorama do mercado financeiro, os cinco títulos mundiais mais comprados foram de marcas que fabricam equipamentos para recarga de carros elétricos (Blink Charging Co) e a Meta de Zuckerberg (Roundhill Ball Metaverse ETF).

 

Qual é a motivação dos investidores?

Como foi possível observar, os carros elétricos e o metaverso são, na atualidade, duas grandes promessas da tecnologia.

A escolha dos investidores mais jovens é resultado da mudança de comportamento sobre a relação com o meio ambiente e as possibilidades apresentadas pelo projeto metaverso. Vale lembrar que esse “mundo virtual” ainda não existe, mas reuniu esforços de diferentes setores econômicos para que esteja em funcionamento o mais breve possível. 

No caso dos carros elétricos, o uso da eletricidade será potencializado com o crescimento na geração de fontes renováveis (solar e eólica). E as montadoras e demais fabricantes do setor automobilístico estão trabalhando arduamente para conquistar novos consumidores.

Já o metaverso apresenta-se como um novo espaço de convivência virtual, com espaço para oferta de diferentes produtos e serviços, colocando o comércio eletrônico em um novo patamar de consumo. 

Ou seja, as novas gerações demonstram que estão se preparando para ocupar um lugar no futuro, seja como consumidores, seja como empreendedores.

Gostou do conteúdo? Então acesse o blog da ABB e fique atualizado sobre os temas com maior destaque na comunidade global. 

Tags

Carros elétricos
metaverso

Author

Abel Santos

Olá! Você ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou o Abel Santos, parceiro da ABB Eletrificação e estou aqui para te ajudar a saber mais sobre todo o portfólio de produtos de Eletrificação, do Residencial ao Industrial! Confira os conteúdos exclusivos compartilhados aqui no Blog!
© ABB India Ltd. | Address: 88/3-88/6, Basavanahalli Village, Kasaba Hobli, Bengaluru, Karnataka - 562123